Operator DmaToPC

Operator Library: Hardware Platform

DmaToPC 오퍼레이터는 VisualApplets 앱let과 호스트 PC 간의 이미지 인터페이스입니다. DMAToPC 오퍼레이터는 앱let에서 호스트 PC로 이미지를 전송합니다. 이미지 전송은 직접 메모리 액세스(Direct Memory Access) 방식을 사용하여 수행되며, 즉 이미지 데이터가 호스트 PC 메모리에 직접 기록됩니다.

다양한 Color Format, Bit Width 및 Parallelism이 지원됩니다. 허용되는 조합은 사용하는 하드웨어 플랫폼에 따라 다릅니다.

  • imaFlex 2 Dual 100:

    • Bit Width와 Parallelism의 곱은 8의 정수 배수여야 하며 512 이하여야 합니다.

    • 최대 이미지 너비와 최대 이미지 높이의 곱은 4바이트로 나누어떨어져야 합니다.

  • imaFlex CXP-12 Quad 및 imaFlex CXP-12 Penta:

    • Bit Width와 Parallelism의 곱은 8의 정수 배수여야 하며 256 이하여야 합니다.

    • 최대 이미지 너비와 최대 이미지 높이의 곱은 4바이트로 나누어떨어져야 합니다.

  • microEnable 5 marathon VCLx, microEnable 5 marathon VCL, microEnable 5 marathon VCX-QP, microEnable 5 marathon VF2, and LightBridge VCL:

    오퍼레이터 입력의 링크 속성은 앱let에서 지원하는 PCIe 모드에 따라 다릅니다. 지원되는 PCIe 모드는 오퍼레이터 AppletProperties의 PcieInterfaceType 파라미터에서 선택할 수 있습니다.

    다양한 Color Format, Bit Width 및 Parallelism이 지원됩니다. Parallelism x Bit Width 곱의 최댓값은 8의 배수여야 하며 오퍼레이터 AppletProperties에서 선택한 PCIe 모드에 따라 다릅니다.

    • Generation_1: Parallelism x Bit Width <= 64 Bit.
    • Generation_2: Parallelism x Bit Width <= 128 bit

    최대 이미지 너비와 최대 이미지 높이의 곱은 4바이트로 나누어떨어져야 합니다.

  • microEnable 5 ironman VD8-PoCL, microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D (DIN 커넥터) 및 microEnable 5 ironman VQ8-CXP6B (BNC 커넥터):

    • 오퍼레이터 AppletProperties의 파라미터 PcieInterfaceType이 Generation_1로 설정된 경우, Bit Width와 Parallelism의 곱은 8의 배수여야 하며 128 이하여야 합니다.

    • 오퍼레이터 AppletProperties의 파라미터 PcieInterfaceType이 Generation_2로 설정된 경우, Bit Width와 Parallelism의 곱은 8의 배수여야 하며 256 이하여야 합니다.

[참고] RGB가 BGR로 변환됨

오퍼레이터는 RGB 데이터를 BGR 데이터로 변환합니다(즉, DMA 전송 전에 R 및 B 성분이 서로 바뀜). DMA 전송 후, 이전 RGB 이미지는 PC의 RAM에서 BGR 이미지로 사용할 수 있게 됩니다. 대부분의 소프트웨어 도구가 BGR 형식을 직접 지원하므로, 이 변환은 소프트웨어 도구를 사용한 추가 처리를 용이하게 하기 위해 수행됩니다.

하드웨어 플랫폼별 지원 여부
imaFlex 2 Dual 100
imaFlex CXP-12 Penta
imaFlex CXP-12 Quad
microEnable 5 marathon VCLx
microEnable 5 marathon VCL
microEnable 5 marathon VCX-QP
microEnable 5 marathon VF2
LightBridge VCL
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D/-CXP6B
microEnable 5 ironman VD8-PoCL

리소스

이 연산자는 하나의 VisualApplets 리소스를 사용합니다.

imaFlex 2 Dual 100:

imaFlex 2 Dual 100 플랫폼의 경우, 연산자는 DmaToHostPort 유형의 VisualApplets 리소스를 하나 사용합니다. 플랫폼에서 최대 5개의 DmaToPC 연산자를 사용할 수 있습니다. 리소스 인덱스는 엄격하게 단조 증가해야 합니다(예: 0 → 1 → 2 → 3 → 4). 첫 번째 연산자는 항상 인덱스 0을 가져야 하며, 이후 각 연산자는 다음 인덱스(+1)를 가져야 합니다. 리소스 인덱스에 누락된 부분이 없어야 하며 인덱스는 항상 0에서 시작합니다. 리소스 대화 상자에서 연산자의 리소스 인덱스를 설정하십시오. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 참조하십시오.

imaFlex CXP-12 Quad 및 imaFlex CXP-12 Penta:

imaFlex CXP-12 Quad 및 imaFlex CXP-12 Penta 플랫폼의 경우, 연산자는 DMA 유형의 VisualApplets 리소스를 하나 사용합니다. 리소스 대화 상자에서 연산자의 리소스 인덱스를 설정하십시오. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 참조하십시오.

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
입력 링크 I, 이미지 데이터 입력

지원되는 Link Format

Link Parameter Input Link I
Bit Width 설명 참조
Arithmetic unsigned
Parallelism 설명 참조
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE2D
Color Format {VAF_COLOR, VAF_GRAY}
Color Flavor {FL_NONE, FL_RGB} If VAF_GRAY selected: FL_NONE; If VAF_COLOR selected: FL_RGB
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

CurrentTransferLength
Type dynamic read parameter
Default
Range [0; 2^34-1]

이 파라미터는 처리 중인 프레임에서 이미 전송된 바이트 양을 반영합니다. 이 정보를 통해 전체 프레임이 전송되기 전에 소프트웨어 애플리케이션에서 DMA 버퍼 데이터를 분석할 수 있습니다.

[참고] 가용성

mE5 marathon VCLx, mE5 marathon VCL, mE5 marathon VCX-QP, mE5 marathon VF2, LightBridge VCL, mE5 ironman VQ8-CXP6D, mE5 ironman VQ8-CXP6B

사용 예

연산자 DmaToPC의 사용법은 다음 예시와 같습니다: